This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25983:TPS259830LNRGE 活动时间问题和热/冷测试

Guru**** 2575725 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25983EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1472985/tps25983-tps259830lnrge-active-time-issue-and-hot-cold-test

器件型号:TPS25983

工具与软件:

团队成员、您好!

由于 TPS259830LNRGE 产品具有电流限制功能、我来到该产品中用于一个项目、并想对其进行测试。 为了使用该产品进行测试、我购买了 TPS25983EVM 评估模块并开始进行实验。

我的目标是在输出端使用负载电阻为0.7欧姆的12V 电源线、确保其在电流为7.5A 时保持至少50ms 的持续时间。

我已经就此主题进行了一些实验、有两个问题:

1-在室温下无法正常工作
EVM 板上的设置如下:

J9 来实现该操作
J10 210 Ω
J6 1-2位置
J11 1-2位置
J4 来实现该操作
J12 1-2位置
R1 1M
R2 124K
J13 关闭
C3. DNP
VIN 线 电容、AL、220uF、35V

此设置已配置、并为12V 线路供电。

使用一个开关来连接负载。示波器捕捉如下:

(继续查看详细信息或附加示波器图像)

  1. 在 通道3的初始启动时观察到峰值的原因是什么?
  2.   线路导通时间短是否由 热关断引起?
  3.  通道3上观察到的峰值是否 可触发任何 保护机制、该峰值如何降低?
  4. 我如何确保这条线路保持 至少50ms?

通过增加一个与0.75欧姆电阻器串联的0.33欧姆电阻器、从线路汲取的电流略微增加至1欧姆以上、并重复测试。 捕获如下所示。

如图所示、未观察到峰值、线保持约158ms。

由于打算将电流限制在7.5A、ILIM 电阻器值被设定为242欧姆、测试结果如下所示。

2- 未能在冷测试中正常运行

本标题下的测试是通过串联0.75 + 0.33欧姆电阻器执行的。

对 EVM 板进行了多项修改、并进行了室内测试以观察其在不同温度下的性能。

J9 来实现该操作
J10 242 Ω
J6 1-2位置
J11 1-2位置
J4 来实现该操作
J12 1-2位置
R1 1M
R2 200k
J13 来实现该操作
C3. DNP
VIN 线 电容、AL、220uF、35V

该测试首先在65°C 执行、结果如下所示。

如图所示、它的运行时间约为50ms。

接下来在-40°C 进行测试、观察到系统未正常运行。

可以看到、线路保持活动状态的时间不到4ms。

观察此结果后、温度升高了10°C、并在-30°C、-20°C、-10°C 和0°C 上按顺序进行测试。 未观察到显著变化。 每个温度的线导通时间如下:

  • -30°C 下为3.627ms
  • -20°C 下为3.827ms
  • -10°C 下为4.227ms
  • 0°C 下为5ms
  1. 如果器件由于热关断而关断、为什么在低温下会以这种方式运行?

  2. 一般而言、这种行为的原因是什么?您会推荐什么解决方案?

提前感谢您的支持。

此致、
Arslan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arslan:

    感谢您提供有关您的问题的详细说明。 明天早上我会回到你的身边。 我今天做了一些其他的任务,所以无法回到你。

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arslan:

    [报价用户 id="641833" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1472985/tps25983-tps259830lnrge-active-time-issue-and-hot-cold-test ]1-室温下无法正常运行[报价用户 id="641833" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1472985/tps25983-tps259830lnrge-active-time-issue-and-hot-cold-test "] 通道3初始启动时观察到峰值的原因是什么?

    看起来器件没有立即限制电流。 而是最初发生 UVLO、这会关闭 Vout、然后在 UVLO 条件消除后、器件也会再次启动。 该器件看起来将电流限制在接近9A 时、但对于210欧姆的 ILIM 电阻器、限值应约为7A。 您能否重新验证电阻器值?

      线路接通时间是否因 热关断而短?

    您是说它为什么在限制电流一段时间后关闭。 是的、这应该是 TSD 会关闭器件。  

    Unknown 说:
    2- 未能在冷测试中正常运行 [报价]

    我看到此处也有峰值(在较高阻性负载下进行65°C 测试)

    只是想确认、您的设置中是否需要这样的文件?  

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arush:

    首先感谢您的反馈。 我会检查您提到的要点并与您联系。

    您是否知道器件为什么在低温时快速关闭? 老实说、我预料到了在热点测试中会出现问题、但对于冷测试中出现的问题却感到惊讶。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Omer:

    首先、感谢您的反馈。 我将检查您提到的积分并回复给您。

    我将等待您的发现。

    我知道降低环境温度在这里应该会有所帮助。 问题是、如果器件上发生35-40W 功率耗散、即使在-40C 下进行测试、也会进入 TSD。  

    您能介绍一下您的测试设置吗? 电源是什么以及您如何施加负载。 它是回放吗? 您正在使用哪种回放模式? 还有您是否正在使用 PSU 或其他一些上游电路供电。  

    此致、
    Arush