This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5148:并行运行时的电流不平衡

Guru**** 2866460 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5148, LM5137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1473610/lm5148-current-imbalance-in-parallel-operation

器件型号:LM5148
主题中讨论的其他器件:LM5137

工具与软件:

您好!

我要通过并联驱动 LM5148来设计具有48V 输入和24V x 10A 输出的电源电路。

数据表指出、"可设置具有精确电流共享的双相模式"、但电流平衡的精度有多高?

例如、如果10A 的分布是4A 和6A、该分布是否在适当的范围内?

例如、如果是3A 和7A、是否不平衡并且需要采取一些对策?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    更糟糕的情况下、预计约为+/- 20%、我希望获得约+/-10%。  如果比这更糟糕、建议使用计算器检查您的设计、然后检查元件部分、如果所有这些检查都成功、请确保您已遵循数据表中的指南来布置功率级和器件、并重新布局第二相。

    我们提供专用的双相控制器、例如 LM5137、从而简化器件布局。  希望这对您有所帮助。

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    "第二阶段"是什么意思?

    预期电流为5.1A+5.1A=10.2A、但实际测量值为4.853+5.394A≒10.2A。这是±5%、因此它似乎处于合理的水平。

    数据表中未提供详细信息、因此我想知道哪个组件对维持主从设备之间的电流平衡影响最大。  是由于电感器电流检测电路的变化造成的吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    电流检测环路中的偏移、 包括内部斜率补偿。  另一个明显的区别是电流检测电阻和电感差异。  此外、如果电流检测布局不匹配、可能会影响精度。   

    共享看起来是我可以接受的。

    David。