This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8866EVM:GUI 无法连接到硬件并始终尝试连接到云代理

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: LP8866EVM, USB2ANY, LP5860EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1463654/lp8866evm-gui-is-not-able-to-connect-to-hardware-and-always-trying-to-connect-to-cloud-agent

器件型号:LP8866EVM
主题中讨论的其他器件: USB2ANYLP5860EVM

工具与软件:

您好!

我正在尝试将 LP8866-GUI 与 LP8866EVM (PSIL099-B)一起使用。

我从以下产品文件夹下载并安装了 GUI:

LP8866EVM-GUI-SW —LP8866EVM GUI 软件

在通过 USB2ANY 连接 EVM 并通电的情况下打开 GUI 时、GUI 不显示已连接的硬件、而是始终尝试连接或使用云代理。

请告诉我如何解决此问题。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 pdjuandi:

    我认为可能的原因是 USB2ANY 版本不正确。

    请下载 USB2ANY Explorer 以更新正确的版本、然后再次连接 LP5860EVM GUI。

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Jared、

    我让云版本在另一台计算机上工作、我现在可以使用它。

    我还有另一个问题;我想配置 EVM 以从 LED 提供"DC"级光、并且在该 EVM 上运行闪烁频率为50Hz?

    如何使用 EVM 对其进行配置?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Pdjuandi

    我可否确认您使用的是哪款 EVM? LP5860EVM 或 LP8866-EVM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是 LP8866EVM。

    如何配置 EVM 以通过一些交流/闪烁表示50或60Hz 来提供直流光?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Pdjuandi

    请参阅数据表。 您可能需要直接 PWM 调光、并将 PWM 输入设置为50Hz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Wu

    如果我正确理解、您可以使用内部 i2c 设置或外部 PWM 控制 LED 亮度。 是这样吗?

    可以看到 LED 在设置电流控制时会亮起、但使用外部 PWM 时不会亮起、并且频率仅支持低至100Hz。 我需要50Hz 或60Hz。 使用 PWM 是否需要外部源?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    由于农历新年,我们的专家将以2.5回复您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、pdjuandi

    是的、您的理解是正确的。

    您可以使用外部 PWM 信号或内部寄存器来控制亮度。

    由于您需要50至60Hz 的频率、因此需要使用外部 PWM 调光。 100Hz 由 GUI 限制、请尝试通过 PWM 发生器应用外部 PWM 信号  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、我需要使用外部发生器来提供50/60Hz、假设占空比为50%、并将其馈送到 J11的 PWM 引脚1中-对吗?

    在此配置中、50Hz 或60Hz 将是交流闪烁如何设置直流亮度?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 pdjuandi:

    我们的专家目前不在办公室、稍后会给您回复。 感谢您的理解。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Pdjuandi

    抱歉、您是说交流闪烁? 电流由 ISET 寄存器设置。 这可以回答您的问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想将 LED 灯设置为一定强度的"DC"电平、同时在其上面骑上50Hz 或60Hz 来模拟光闪烁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  pdjuandi

    我们的专家目前不在办公室、稍后会给您回复。 感谢您的理解。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、pdjuandi

    我们有用于控制当前直流值的寄存器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、那么我需要从外部生成一个50或60Hz PWM 信号并将其馈入 EVM 上的 PWM 引脚、然后使用电流设置来设置直流电平-这是此应用的正确设置吗? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Pdjuandi

    正确。