This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS563252:输入电容器选择

Guru**** 2668435 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1474191/tps563252-input-capacitor-selection

器件型号:TPS563252

工具与软件:

大家好、团队成员:

在客户系统中、由于空间受限、他们只能在设计中使用0402 4.7uF 电容器。

我们是否可以使用3x4.7uF 电容器来替换1x10uF 输入电容器?

我看到在我们的 EVM 参考设计中、我们使用了三个10uF 输入电容器。 我们是否可以使用3个3x4.7uF 来替换它?

我们是否有可以提供给客户以供参考的任何设计流程?

谢谢!

Yishan Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yisham:

    关键因素是降额后的有效电容、您可以查看电容器数据表以找到降额曲线、即使在 CIN 上使用0402电容器、有效电容也应为6.8uF~10uF