This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5891:矩阵省电模式

Guru**** 2583365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1461945/lp5891-matrix-power-saving-mode

器件型号:LP5891

工具与软件:

尊敬的支持团队:

"矩阵省电模式"在什么情况下有用?

"矩阵省电模式"有没有缺点、敬请告知。

此致、
DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dice-k:

    情况1:当 LED 面板 进入空闲状态(显示黑色图表)、但触发后需要快速进入正常模式。 当检测到所有黑色矩阵时、IC 本身可以进入矩阵省电模式、然后无需再次初始设置即可返回正常模式!  

    情况2:当 LED 面板显示具有大量黑色区域和 较少光亮区域的图片时。 控制黑色区域的 LED 驱动器可以进入 PSM 来降低功率耗散。

    BR

    Monet Xu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Monet:
    感谢您的答复。

    MPSM 是否有缺点?
    我之所以关心这个问题、是因为默认情况下 MPSM 处于禁用状态。

    此致、
    DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dice

    我们的专家会很晚回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dice:

    我们建议在下一个 VSYNC 命令之前至少在500us 完成数据发送、从而确保内部块有足够的时间准备就绪。

    BR

    Monet Xu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Monet:
    感谢您的答复。

    这是 MPSM 唯一的问题吗?

    此致、
    DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dice:

    这是您需要注意的主要事项。

    BR

    Monet Xu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Monet:
    很抱歉耽误你的时间。

    不使用 MPSM 时、是否不需要下一个 VSYNC 命令之前的500us 周期?

    此致、
    DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Dice、

    有。 只使用 MPSM 或待机功能时需要小心谨慎。

    BR

    Monet Xu