This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5171:ISET#39;s "1.0V"偏移/阈值

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5171

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1472752/lm5171-iset-s-1-0v-offset-threshold

器件型号:LM5171

工具与软件:

"1.0V"ISET 直流偏移电压的容差是多少(数据表第7页)? 是否存在一个"死区"、我们可以在1V 或接近1V 时"停驻"ISET、而无需担心当 DIR=1时器件会突然从降压更改为升压?

说到"死区"-数据表意味着保持 DIR 悬空会使器件进入待机状态。 这可以确认吗?

...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好。

    我建议使用 OVP 功能在 意外方向改变时提供保护。

      当 DIR 悬空时、该器件将停止开关。

    此致、

    Feng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Feng:感谢您提供有关 DIR 和 OVP 引脚的信息。 但我们更大的问题是 ISET 直流偏移电压的容差是多少(数据表第7页)。 数据表仅给出了典型值、但我们的应用要求知道最小值和最大值、这样我们就能保证绝不会无意中超过该阈值。 -此致,-丹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好。

    整个温度范围内的 ISET 容差约为10%。 也就是说、可以保持 ISET<0.9V 以便将电流保持为零。

    此致、

    Feng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了澄清、1V ISET  失调 电压的容差为10%、对吗?

    现在、如果 ISET 低于0.9V、是否会在 DIR 选择的模式下要求负电流? 我们实际上在降压模式下(DIR=1)进行了该尝试、LM5171开始  在另一个方向上进行升压。 就像数据表首页的图所示、我们可以看到一个图7-28的副本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好。

    是的、ISET 1V 失调电压在整个温度范围内具有10%的容差。

    必须设置为 DEM 和 ISET<0.9V 才能获得零电流。

    如果您在 FPWM 模式下运行、则会看到反向电流。

    此致、

    Feng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Feng Ji!