This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS564255:芯片不工作

Guru**** 2496595 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1466671/tps564255-chip-dont-work

器件型号:TPS564255

工具与软件:

大家好!
我有一个问题与 TPS564255DRLR 、但我不确定这是否是寻求帮助的正确渠道。

我使用制作了5个原型 TPS564255DRLR 、但只有一个板按预期工作。
最初、我回顾了装配和使用的值、一切似乎都正确。

全部5款芯片均从 Mouser 购买、并获得了正确的封装。
不工作的芯片在输出上显示绝对没有直流电压或信号、它们根本不运行。 另一方面、运行的值不需要对汇编值进行任何更改。

如有任何建议、我将不胜感激。 谢谢!

费尔南多·马索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我们稍后会回复您。 在人民币节假日可能会延迟回复。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fernando:

    感谢您发送编修! 您是否有机会尝试 ABA 测试? 将正常样本放置到故障电路板上、以查看故障电路板是否可以工作? 然后将故障器件放置在良好的电路板上、看看它是否能够正常工作? 谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的卢西亚:

     感谢您的答复。  我会的。

    费尔南多·马索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fernando:

    感谢您的反馈!

    BRS

    卢西亚