This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5955:施密特输入缓冲器特性

Guru**** 2586755 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC5955

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1473176/tlc5955-schmitt-input-buffer-characteristics

器件型号:TLC5955

工具与软件:

我正在研究的设计具有多个运行良好的菊花链 TLC5955驱动器。

但是、由于信号穿过多个电路板并且源和每个 TLC5955之间的布线长度较长、GSCLK、SCLK 和 LAT 信号的形成效果不像我想的那样好。

您需要了解一些有关 GSCLK、SCLK 和 LAT 上施密特缓冲器输入特性的信息、以便能够确定我们有多大的设计裕度。

感谢你的帮助。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    您的意思是通信中存在错误、因为信号正在衰减?

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jared:

    我知道通信中没有错误。

    数据表方框图表明  GSCLK、SCLK 和 LAT 输入具有施密特触发缓冲器。

    您能否分享这些输入的迟滞电压?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    我的手中没有这些数据。 我需要找到该模型并对其运行一些仿真。 所以、可能需要一些时间。 我会尽快回复你的。

    注意、数据不能保证提供、仅供您参考。  

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jared:

    我懂了。  感谢你的帮助。

    谢谢!

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    感谢您的耐心等待!

    BR、Jared