This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8725:如何使用 PMIC

Guru**** 2893070 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1473011/lp8725-how-to-use-pmic

器件型号:LP8725

工具与软件:

大家好、

我计划使用 LP8725-A
我对数据表有一些问题。

问题1
请告诉我在不使用时如何处理每个信号。
我们不计划在我们的系统中使用直流/直流转换器。

此致
- Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Satoshi:  

    根据上一个 E2E 主题、不建议将直流/直流转换器保持未使用状态: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/783257/lp8725-buck1-unused---can-we-safely-depopulate-these-components?

    同样、以下连接是未使用的降压转换器的典型连接、但尚未进行测试:

    • VIN 仍连接到电源电压、没有输入电容器
    • SW 悬空
    • FB 接地(或连接到更高的输出以触发 PGOOD)。  

    主要问题是确保在 I2C 中禁用/屏蔽降压稳压器、以便没有电源故障阻止器件运行。  

    此致、  
    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah、

    感谢您的快速回复。

    RESET_N 未计划在该系统中使用。
    但是、您需要关注其运行。

    我们计划将 LP8725-A 上的 DEFSEL 设置为 VIN1
    在这种情况下、表4中 BUCK1/BUCK2将关闭。

    在上述情况下、通用寄存器中的 BUCK1_EN/BUCK2_EN 也会屏蔽为0。

    此致
    - Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Satoshi:  

    明白了、感谢您澄清这是  LP8725-A 上的 DEFSEL = VIN1

    在 这种情况下、我看不到任何问题。
    请遵循我的第一条意见中提到的连接。  

    谢谢!  
    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah、

    我认为 Sarah 将帮助我们制定出最佳设计。
    感谢您的宝贵意见!

    此致
    - Satoshi