This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79731-Q1:温度比例式测量

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79731-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1473390/bq79731-q1-ratiometric-measuring-for-temperature

器件型号:BQ79731-Q1

工具与软件:

您好!

我正在尝试使用 BQ79731-Q1验证对 NTC/PTC 温度探头 ADC 比例式测量的理解。

GPIO-ADC 通过寄存器 GPIOx_HI/GPIOx_LO 提供16位值。

ADC 原始值需要乘以 VLSB_GPIO_RATIO、以获得以%表示的比率、我们称之为 rr、这意味着(不考虑 R2和 Rgpio):  

RR = GPIO/TSREF = Rthermistor/(Rthermistor+R1)        

Rthermistor =(RR*R1)/(1- RR)

是这样吗?

  

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、这是正确的。

    Zachary