This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6594-Q1:PGOOD 特性

Guru**** 2585795 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS6594-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1473654/tps6594-q1-pgood-feature

器件型号:TPS6594-Q1
主题中讨论的其他器件: DRA821

工具与软件:

尊敬的团队:

我的客户正在评估 为 DRA821-Q1供电的 TPS6594-Q1、如以下用户指南所示:
-用户指南: 使用 TPS6594-Q1和 LP8764-Q1为 DRA821供电

由于不需要功能安全、因此他们将禁用默认的 ESM。 因此、TPS6594-Q1和 DRA821-Q1之间没有如下所示的连接。

  -从 DRA821 (SOC_SAFETY_ERRORn)到 TPS6594-Q1 (GPIO_3 (nERR_SOC))
  -从 DRA821 (MCU_SAFETY_ERRORn)到 TPS6594-Q1 (GPIO_7 (nERR_MCU))

在上述条件下、当 TPS6594-Q1的每个电源通道都在 PGOOD 范围之外时、它们希望对系统进行复位。
有可能吗?

此致、

二宫幸志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [quote userid="214877" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1473654/tps6594-q1-pgood-feature 由于不需要功能安全、他们打算将默认禁用 ESM。 因此、TPS6594-Q1和 DRA821-Q1之间没有如下所示的连接。

      -从 DRA821 (SOC_SAFETY_ERRORn)到 TPS6594-Q1 (GPIO_3 (nERR_SOC))
      -从 DRA821 (MCU_SAFETY_ERRORn)到 TPS6594-Q1 (GPIO_7 (nERR_MCU))[/QUOT]

    在 PMIC 侧、默认禁用 ESM。 因此、可以将这些引脚悬空。

    [quote userid="214877" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1473654/tps6594-q1-pgood-feature、在上述条件下、他们想要在 TPS6594-Q1的每个电源通道都超出 PGOOD 范围时复位系统。
    是否可能?

    如果 PMIC 电源轨超过 UV 表5-4和5-5的 OV/PMIC 阈值、则 MCU_PWR_INT 或 SOC_PWR_INT 将根据表5-8中的电源轨组触发。 如果 SOC 电源轨发生故障、则只有 SOC 电源轨将关闭、而 MCU 电源轨故障将导致 PMIC 循环通电。 如果您希望所有电源轨具有相同的行为、请在两个器件上将 SOC_RAIL_TRIG 位字段更改为0x2。