This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS4812-Q1:现场可调电流限制

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS4812-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1472191/tps4812-q1-field-adjustable-current-limits

器件型号:TPS4812-Q1

工具与软件:

您好!

我们正在使用功能良好的 TPS4812-Q1设计电子断路器。

我们需要使用数字电位器或其他一些方法在现场进行一些电流限制调整。 在尝试满足数据表中规定的所有要求时出现一些问题:

  1. I2t 电流的<100uA 限制是否是硬性限制? 如果比例因子 K 关闭、是否会简单地对其进行钳制?
  2. IMON 缩放电阻器 Rset 是否可以高于500欧姆? 是什么导致了该限制?
  3. 在表5-1中、数据表提到 IOC 引脚可由 MCU 驱动。 如何做到这一点?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:  

    Im 现在正在处理此问题、明天回复您。  

    谢谢!

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:  

    1. 100uA 由集成式 I2T 乘法器的范围驱动。 如果超过此值、则可能会导致内部电源轨压降并导致 I2T 精度不佳。  
    2. RSET 限制基于内部比较器限制。 较低的值通常更容易受到噪声的影响。 值越高可能功耗越高、因此我们通常以中间的值为目标。  
    3. RIOC 值用于"生成"一个可在内部进行比较的电压值。 MCU 可以只驱动该电压、而不是在理论上使 IOC 具有更高的可配置性。 让我仔细检查一下这个。  

    谢谢!  

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:  

    仅确认#3正确。 如果我能进一步帮助您、请告诉我。  

    谢谢!  

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Sarah。 是否可以获得一些提示、说明根据检测电阻和 Rset 调节电阻、通过 DAC 在 IOC 引脚上注入的电压将如何影响过流限制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:  

    我明白了。 您只需要确定需要与 V_SNS-_SCP 进行比较的电压。 RSET 和 RSNS 本质上是检测值、RIOC 是比较器用于设置过流阈值的实际跳闸点。  

    谢谢!  

    Sarah