This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM317:使用 LM317限制电流

Guru**** 2585785 points
Other Parts Discussed in Thread: LM317

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1473973/lm317-limiting-current-with-lm317

器件型号:LM317

工具与软件:

我有一个15V 电源。 我想将输出电流限制为5mA。 这款 LT317电压调节器是否适合此用途?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juan:

    我无法对 LT317A 进行评论、因为它不是 TI 的电压稳压器。

    但是、我可以建议您考虑改用 TI 的 LM317。

    LM317DCYR 可与255Ω 配合使用、如所示 怎样的 产生5mA 恒流源。

    如果您有任何问题、敬请告知!

    Kelsey