This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23730EVM-093:支持24~48V 适配器的 PoE bt

Guru**** 2584755 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23730EVM-093, TPS23730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1472941/tps23730evm-093-poe-bt-to-support-24-48v-adaptor

器件型号:TPS23730EVM-093
主题中讨论的其他器件: TPS23730

工具与软件:

这是 Delta 的紧急情况。

我们希望 TPS23730支持24~48V 适配器。 如何修改 TPS23730EVM-093原理图以支持该适配器范围? 新变压器的规格是什么?

我们喜欢在适配器应用和适配器优先时禁用 POE。

此致、

Frank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    感谢您的咨询。 我与 Barton Tung 合作在反激使用24 - 48V 适配器,这可能与同一个 Delta 项目相关。 此处使用了 采用 TPS23753的高级适配器 ORing 解决方案的选项2 ( 当连接适配器且 APD 引脚为高电平时、将禁用 PoE PD 修订版。

    如果您要询问不同的问题、请告知我。

    此致、

    Diang  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diang:

    感谢您的帮助。 这是同一个项目。 由于 E2E 是一个公共论坛、因此我无法将我的原理图发布在这里。 BTW、我们更喜欢反激式+option2、它很简单、似乎对浪涌稳定。

    此致、

    Frank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    感谢您提供的信息。  我已经根据 Barton 检查原理图、该装置使用 Option2。 希望你和他已经对齐了。  

    我现在结束该主题。  

    此致、

    Diang