This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS48110Q1EVM:TPS48110-Q1_PSPICE_TRANS 无法正常工作

Guru**** 2585135 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1471831/tps48110q1evm-tps48110-q1_pspice_trans-not-working

器件型号:TPS48110Q1EVM

工具与软件:

您好!
我从您的网站下载了这个模型,并使用 Ppsice 模型编辑器导入它。 我在仿真设置中包括库。 我仍然得到这个误差、此器件不能进行仿真。
我是否需要 PSpice 的未加密模型、如何解决此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何获得未加密模型?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohamed:  

    请尝试以下未加密版本。  

    谢谢!  

    Sarah

    e2e.ti.com/.../TPS48110_2D00_Q_5F00_unencrypted.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah、
    感谢模型、现在我遇到了收敛问题、不知道如何解决。 您能看一下吗?
    附加您将找到我的工作 folder.e2e.ti.com/.../High-side-driver.zip

    谢谢!
    穆罕默德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../7360.High-side-driver.zip
    我尝试更新了一些值、但仍然有相同的错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohamed:  

    您是否已将.lib 和.olb 文件添加到项目中(您可以将文件拖放到项目库部分中)、或者将仿真器指向.lib 文件?

    谢谢!  

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将仿真器指向.lib 文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohamed:  

    有几件事:我今天尝试了这个没有问题,使用我发送给你的确切文件。

    • 您能否确认您未使用 LTSPICE?
    • 在创建网表之前的会话日志中、我可以看到"库已识别并"已更新"。 您看到类似的东西吗?  
    • 我还看到您在配置窗口中引用了该库两次。 是否可以删除一个以确保不会出现问题?  
    • 最后、您要创建的网表称为 schemtaic1.net。 您能否使用文件夹中提供的启动仿真来验证操作?  

    谢谢!  

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohamed:  

    我无法从这一点看出问题可能是什么。 在我这边、"开箱即用"功能正常、我觉得您使用的是完整版 PSPICE、因此我们提供的设置没有任何问题。  

    谢谢!  

    Sarah