This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7H1101A-SP:输入/动态电容

Guru**** 2587195 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1473415/tps7h1101a-sp-input-dynamic-capacitance

器件型号:TPS7H1101A-SP

工具与软件:

您好!

以下器件 TPS7H1101A 是否可使用输入电容(CI)和动态电容(CPD)?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否帮助我了解您列出的参数背后的背景以及您打算将它们用于什么目的? 我希望确保我正确理解您的要求。

    对于我们的电源 IC 的外部输入和输出电容、我们通常会提供相关建议、但您的查询 可能会遵循不同的主题。

    谢谢!

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sarah。 感谢您的答复。

    我们将尝试使用这些数字来计算动态功耗并为每个器件建立适当的去耦。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们尚未指定这些器件的内部/寄生电容。 无论如何、即使是我们建议的外部去耦最小值、它们通常也与之相形见绌。  

    谢谢!

    Sarah