This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65381A-Q1:VDD1稳压器 TMS320F2800157 VDD 内核电源的外部 FET 选择

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65381A-Q1, TMS320F2800157

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1473650/tps65381a-q1-vdd1-regulator-external-fet-selection-for-tms320f2800157-vdd-core-supply

器件型号:TPS65381A-Q1
主题中讨论的其他器件: TMS320F2800157

工具与软件:

您好!

在我们的项目中、我们将 TMS320F2800157与 TPS65381A-Q1 PMIC 配合使用。 目前、我们不想使用  TMS320F2800157的内部稳压器 生成1.2V VDD 内核。

因此、我们决定使用具有外部 FET 的 TPS65381A-Q1 VDD1稳压器为 MCU 生成1.2V 电源。

TMS320F2800157 最大 VDD 电流消耗约为80mA。

我们是否可以根据产品说明书和 TPS65381A-Q1的 EVM 板使用更小的 FET?

例如、我们可以将 SI1416EDH-T1-GE3 用于此应用吗?

根据数据表、所选 FET 没有问题、但是您能否对其进行验证?

此致、

Egemen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Egemen:

    因此、只要 FET 满足规格、就应该没有问题。 您展示的 FET 应正常工作、只需确保对其进行适当偏置。 出于责任原因、TI 不会验证客户的设计。 我只能说这应该起作用。