This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21330-Q1:VDDB 和放大器;OUTB 容易损坏

Guru**** 2583365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1473997/ucc21330-q1-vddb-outb-are-easily-damaged

器件型号:UCC21330-Q1

工具与软件:

客户正在800V HVAC 压缩机中使用 UCC21330Q1。

如下图所示、UCC21330Q1用作半桥驱动器。

他们发现 VDDB 很容易损坏、然后将 VDD 引脚短接至 VSSB。

OUTB 也会损坏、短接至 VSSB、但故障率较低。

每个相位都可能损坏。

您对此有什么经验吗?

您能提供一些分析说明吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabio:

    其系统中的电源和输出波形是怎样的?

    • VDD - VSS 短路损坏通常表示超出了 VDD 的绝对最大规格。
    • OUT - VSS 短路损坏通常表示 OUT 存在超过 OUT 引脚上最小规格的下冲问题

    电源和输出的一些波形将有助于查看所测量的信号中是否存在问题。

    期待听到您的反馈。

    此致、

    Hiroki