This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS4H160-Q1:器件在-20和#39;C 下停止工作

Guru**** 2585035 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS4H160-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1471424/tps4h160-q1-device-stops-operating-at--20-c

器件型号:TPS4H160-Q1

工具与软件:

我们使用 TPS4H160-Q 来驱动灯负载(LED)、电流~1A。  

我们观察到器件在-20°C 下停止工作、我将"器件"指 的是 tps4h160-Q1 IC。  

方案 :   

1) 1) 当我们从 MCU 接通 IN 引脚时、电路板保持在-20°C 的温度下、器件输出关闭、 输出保持关断、故障引脚保持高电平、CS 引脚保持低电平。

2)电路板处于正常温度、当我们将温度降至-15°C 至-20°C 时、输出开启即切换。 输出间歇性关闭/打开、在极少闪烁后、它将关闭。 在这种情况下、即使在下电上电后、器件仍处于关闭状态。  

如果有人遇到此类问题、或者对此问题有外部解决方法、请帮助我们。  

此致、  

Sharad  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sharad、  

    您能否提供应用示意图?  

    我还想问、如果您使用的是 GND 网络、使用的是什么二极管?

    数据表第8.3.7.4节规定、"在任何情况下 GND 网络正向电压中的反向电流保护二极管应小于0.6V。"

    这可能是您的问题的根源、但您将更幸运地通过更多信息找出它。

    BR、

    艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alan、您好!  

    感谢您的答复。  我将在-20°C 时检查 GND 引脚处的 VF  

    使用的二极管为 ROHM 制造、PN - RBR3LAM40BTF。 25°C 时、100mA 的 VF 小于0.4V

    请查看以下原理图链接。  

    此致、  

    Sharad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sharad,

    查看原理图、这里突显的一个问题是 CL 引脚连接至系统接地、而不是按预期连接至 IC 接地。 高侧开关的电流限制电路以器件的接地为基准、因此电阻器应连接在 IC 电阻器/二极管网络之前。 可能的情况是、在较低温度下、电阻增加到电流限制看起来达到了极限、因此器件会关闭。

    要对此进行测试、您可以将二极管/电阻器网络短路、并使 IC_GND 与 GND 相同(在更改任何布局之前)。

    此致、
    TIM  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢  的快速回复。  

    短接 GND_1 (引脚1)、GND_2 (引脚12)和 CL (引脚11)并进行了测试、解决了我的问题。  

    根据 EVK 更正了原理图和布局。  

    此致、  

    Sharad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sharad、

    我们已经与您的团队和销售团队就这个特定主题进行了沟通、让我们继续讨论以进一步跟进。

    谢谢!

    Patrick