This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21551-Q1:关于功率估算

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21551-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1473655/ucc21551-q1-regarding-the-power-estimation

器件型号:UCC21551-Q1

工具与软件:

尊敬的 Expert:

我们使用 UCC21551-Q1数据表中的公式来估算驱动器的功率、包括50%容差。 我们在驱动器的 HS 侧和 LS 侧的 ISO 偏置电源输出上通过齐纳二极管采用负偏置。 根据功率计算结果、每个驱动器(HS 和 LS)的功率要求为0.76W。 但是、我们的仿真显示仅 HS 侧为1.3W。 您能帮助我们解决这一差异吗?

参数:

  • VDD:24V
  • QG:7.94E-08C
  • Fsw:200000Hz
  • PGSW:0.76224W

    谢谢。此致
    Unnimaya V.