This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC77:TLC7705QD

Guru**** 2693225 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1469757/tlc77-tlc7705qd

器件型号:TLC77

工具与软件:

大家好

与 TLC7705QD 器件相关的问题

对于开关特性、我需要确认 在生产期间是否在整个温度范围内测试了所有传播延迟时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Winsbert:

    否、在生产期间、不会在整个温度范围内测试传播延迟。 这是在对来自一组样本的器件进行表征期间进行的。

    Jesse  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我们提到表征时、是指在工作台上进行的实际测试、还是根据设计进行的测试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、它在工作台上进行了测试。

    Jesse  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、来自 TLC7705QD 开关特性的其他问题:

    与生产过程中的25°C 读数相关:

    -是否测量传播延迟?

       -数据表中的限制是否为预期读数?

    从以下参数中读取的读数:

    -切换复位和复位的低电平最小脉冲持续时间

       -参数是在生产过程中测量的?

       -在什么温度下测量?

       -可以观察到什么读数?

    -上升时间

        -参数是在生产过程中测量的?

        -在什么温度下测量?

       -可以观察到哪些读数?

    -下降时间

        -参数是在生产过程中测量的?

       -在什么温度下测量?

       -可以观察到哪些读数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Winsbert:

    我们产品说明书中的所有最小值和最大值都是在整个温度范围内测得的。 对于仅具有最小值或最大值的值、这些值是最坏情况下的值、典型值将更接近0。

    Jesse  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jesse 感谢您的回答

    然而、反复询问的参数没有任何限制、这就是问题的原因。 我的组件不是 M 级。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Winsbert:

    我正在查找信息。 我将在星期一向您通报最新情况。

    Jesse  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Winsbert:

    如果参考数据表的预发布版本、则可以看到以下信息。

    Jesse  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    提供的数据表为版本 L、我的测试由版本 M 驱动、该版本未指示任何限制。

    不过、是否也应该在 Rev M 上指示 Rev L 的限值? 请澄清。

    另外需要注意的是、我使用的器件不是军用级。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、值相同。 根据数据表中由修订版本 L 变为修订版本 M 的更改历史记录、没有对要删除的值的引用。 「我知道了,妈妈会做什么的。」 这可能是在转换过程中出现的错误。  

    Jesse  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好、Jesse  

    按照请求确认数据表中适用于 TLC7705QD 非军用开关特性的参数

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Winsbert:

    请使用修订版本 L 数据表中的值、丢失的值将在数据表的下一修订版本中被返回。

    Jesse  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jesse

    一个附加问题、针对:

    从电气特性表中:

    TLC7705QD 的参数/迟滞电压感测/测试条件 Vdd=2V 至6V /读数典型值= 70

    数据表显示了仅在25°C 时适用的典型参数、我想知道此参数是在常规生产期间测量的、还是该典型值是特征化结果?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    典型值是使用一组器件的基准测试值。

    Jesse