This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79600-Q1:执行 ping 操作时出现错误标志

Guru**** 2549810 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79600-Q1, ISOW7742, BQ79600EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1462780/bq79600-q1-error-flag-when-ping

器件型号:BQ79600-Q1
主题中讨论的其他器件: ISOW7742BQ79600EVM

工具与软件:

尊敬的团队:

向 BQ79600-Q1 (EVM)发送 ping 时、客户发现错误(HB_FAST)生效。 我们参考了下面的应用手册、但我们不确定何时必须清除错误。 我能知道他们何时可以清除错误吗? 现在、它们在完成所有设置后清除错误。 在这之后、它们不会看到任何错误标志。

https://www.ti.com/lit/an/sluaa17a/sluaa17a.pdf

此致、
Yuto.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Yuto、

    我将就此问题与您联系。

    此致、

    阿卜杜勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、期待您的更新。
    Yuto.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    等待更新。 谢谢你。

    Yuto.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、团队:

    有任何相关更新?

    Yuto.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuto,  

    • MCU 是否正在通过 UART 或 SPI 发送 Ping? 如果是 UART、RX 被拉低多长时间?
    • RX 引脚至 VIO 的上拉电阻值是多少?
    • 哪些器件用作堆栈?BQ79600与第1个堆栈器件之间是什么隔离?

    此致、

    Esteban

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Esteban

    MCU 正在通过 UART 或 SPI 发送 ping? 如果是 UART、则将 RX 拉低多长时间?[/QUOT]

    >> UART 被使用和2.75ms。 他们以前也尝试过2.25ms。

    [报价 userid="419134" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1462780/bq79600-q1-error-flag-when-ping/5640855 #5640855"] RX 引脚到 VIO 的上拉电阻值是多少?

    >>它们使用 EVM SO 10K Ω。

    使用哪些器件作为堆栈以及 BQ79600与第一堆栈器件之间有何隔离?

    >>它们使用 EVM、因此使用收发器。

    此致、
    Yuto.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuto:  

    ]>使用 UART、时间为2.75ms。 他们以前也尝试过2.25ms。
    • 2.25ms 应较低、因为平均值应介于数据表中的2.5ms 至3ms 之间。  
    [报价 userid="488273" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1462780/bq79600-q1-error-flag-when-ping/5646680 #5646680"]

    >>它们使用 EVM、因此使用收发器。

    [报价]
    • 您能否提供有关使用的连接的更多详细信息。 客户是否使用  BQ79600堆叠了其他 EVM?  

    此致、

    阿卜杜勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abdel:

    [报价 userid="625989" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1462780/bq79600-q1-error-flag-when-ping/5653438 #5653438"]
    • 2.25ms 应较低、因为平均值应介于数据表中的2.5ms 至3ms 之间。  
    [报价]

    >> 2.75ms。 他们在不使用 BQ79600-Q1的情况下使用了2.25ms (现在:MCU - BQ79600 - BQ79656、之前的:MCU - ISOW7742 - BQ79656)。
    因此现在不会出现问题。

    您能否提供有关所用连接的更多详细信息。 客户是否使用  BQ79600堆叠了其他 EVM?  [报价]

    否、它们连接 BQ79600EVM +客户电路板(BQ79656*1pc)。   

    请向我们提供如何避免此错误。

    此外、还请检查我的原始问题。
     -如果他们在 ping 时看到错误,他们应该何时清除故障?

    此致、
    Yuto.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuto:

    没有与何时清除故障相关的时序、一旦发现故障、就可以清除故障。

    此致、

    阿卜杜勒