This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS746-Q1:tsp746

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1473423/tps746-q1-tsp746

器件型号:TPS746-Q1

工具与软件:

我正在使用 LDO 为(2) 2:8 LVDS 缓冲器供电。 有人要求我使用可调节版本。 输入电压为3.3V。 输出电压为1.8V。 我的 C-IN 为1uf。 我在数据表中看到的 C-out 为2.2uF、高达4.7uF。 我假设这些值足以满足我需要设计的电路。 我还看到最大值为220uF。 遗憾的是、我所拥有的该尺寸电容器的布板空间太大。 如果可以使电路更好、我可以并联使用(2) 100 μ F。 我要问的一个重要问题是如何理解 CFF 电容器。 数据表中引用的文档中有许多信息。 关于该电容器的使用方法、我需要一些输入。  

请建议输出端使用(2) 100uF 电容器、电容为2.2uF 或4.7uF。  

请建议最好的 CFF 选项。  

如果谈话最好我的工作电话是508-818-5297

电子邮件  :dwood@atrenne-cs.com

谢谢!

此致、

Don

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Don、您好!

    感谢您的提问!

    请允许我在1-2个工作日内审查您的问题并给您回复。

    谢谢!

    Hannah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Don、您好!

    请您提供您使用的 LVDS 缓冲器的数据表吗?

    谢谢!

    Hannah