Other Parts Discussed in Thread: EV2400, BQ34Z100, BQSTUDIO
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ34Z100-G1 主题中讨论的其他器件:BQ34Z100、EV2400、 BQSTUDIO
工具与软件:
我正在尝试使用 EV2400来配置 BQ34Z100。 启用连续扫描时、会显示错误消息"No acknowledge from the device (器件无法确认)"。
1.该器件通过 I2C 连接到端口2。
2.在设备管理器的"人机接口设备"部分下检测到 EV2400为 USB 输入设备。