This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2952-N:~μ A 关断引脚的高电平输入阈值

Guru**** 2583895 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1472979/lp2952-n-high-level-input-threshold-for-shutdown-pin

器件型号:LP2952-N
Thread 中讨论的其他器件:LP5952

工具与软件:

论坛、您好!

我需要高电平输入阈值( VIH ) IC LP2952的~μ A SHUTDOWN 引脚。  

我在 LP5952/3的数据表中找不到它。

PS  -尽管他们在8.1.9节中间接提到了 VIL 水平,但没有可见的 VIH 水平参考。 (请参阅下面随附的图像)
 

如果您对此有任何有用的信息、请返回。

谢谢!

Umesh Amate、

克诺尔-布雷姆斯 TCI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Umesh、

    请参阅数据表中的图15和16。 VIH 为2V。

    此致

    Ishaan