This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2640:TPS26400PWPR 通过 IN-OUT 引脚的绝对最大电流

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1472950/tps2640-tps26400pwpr-absolute-maximum-current-through-in-out-pins

器件型号:TPS2640

工具与软件:

您好!

我们目前正在对30W 多路输出 PSU 设计进行评估、其中24V 电压轨采用 TPS26400、这种 TPS26400配置为电子断路器、并具有自动重试(MODE 引脚开路)功能作为过载故障响应。 在数据表上有关绝对最大额定值的表格下、没有提到流经 IN-OUT 引脚的最大电流。 您能帮助提供有关此电子保险丝的此特定详细信息吗?

我问这个问题的原因是、在我们的应用中、我们可以观察到、只要在通道跳闸之前在输出端施加短路、就会有超过3A 的峰值电流流经输入/输出引脚。 我们要验证这一峰值电流值对于 IC 在可靠性方面是否仍然安全。

谢谢!
切斯特·诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    切斯特、您好!

    3A 电流脉冲宽度是多少? ICB 集是什么?

    该参数没有问题、因为它低于快速跳变阈值。 在快速跳变阈值期间、器件将瞬时关断。

    谢谢  

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们无法在更短的时间/div 内捕获波形、但应小于100us。

    我们将16K Ω 用于 Rilim、因此、通过使用数据表中的公式4、ICB 等于0.78A。

    由于5.36KOhm 是 Rilim 的最小建议值、因此 IfastTrip =(1.87)(2.35A)+ 0.015 = 4.41A。 这是否意味着我们应该将4.41A 的 Ifastrip 阈值视为流经输入输出引脚的绝对最大电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    切斯特、您好!

    如果低于100uSec、 3A 瞬态电流峰值就可以接受了。  

    谢谢

    Amrit