This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG1205HBEVM:极慢的 J4直流响应(上升/下降时间异常)和噪声波形。

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG1205HBEVM, LMG1205

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1472902/lmg1205hbevm-very-slow-j4-dc-response-rise-fall-time-is-abnormal-and-a-noisy-waveform

器件型号:LMG1205HBEVM
主题中讨论的其他器件: LMG1205

工具与软件:

您好! 我要将通过0.166MHz PWM 驱动到60 Ω 负载的 LMG1205HBEVM、
J1 (Vin)= 6V
J2 (PWM_IN)= 3.1V PWM (HI)、通过 BNC;GND、NC (LI)接地。
J3 (Vbus)= 12V
J4 (Vout) 0V 至12V

作为 PWM 的函数发生器、我将使用 Portenta H7 (480MHz Cortex M7内核)、该器件使用周期为10ms 的锯齿波形进行编程。
我看到了一个非常慢的 J4直流响应(上升/下降时间异常)和一个噪声波形。 这里的问题是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    蓝色迹线是否连接到 EVM PWM 输入、还是绿色迹线连接到 EVM PWM 输入?

    您能否测量  LMG1205的 HI 和 LI 输入以及 HO 和 LO 输出? 显示 HS 和 Vout 的示波器屏幕截图也有助于诊断此问题。 该 EVM 具有 Tip & Barrel 测试点、可精确测量这些信号。

    谢谢!

    Walter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Walter、

    蓝色是 PWM 布线、绿色是 J4 (Vout)。 很遗憾、您的建议没有帮助。
    绿色波形的下降时间有问题、看起来器件比宣传的慢得多。

    我将尝试更精确的函数发生器、并在论坛上报告。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、您好!

    VOUT 是板载降压转换器电路的输出、因此输出电感器和电容器产生的下降时间会有延迟。 噪声可能由探头连接或输出电感和电容振铃引起。

    谢谢!

    Walter