This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR50410-Q1:涂层

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1471952/lmr50410-q1-coating

器件型号:LMR50410-Q1

工具与软件:

Dears、

在某些平台/配备有器件型号的成品 PCBA 中 LMR50410YFQDBVRQ1 …正在计划对典型的已知示波器(防潮、防污染物、R Θ)应用保形涂层。

我们需要您对一些信息/细节的宝贵支持:

  • 您的所有器件系列是否均与保形涂层兼容? 或者、可能会有不同的系列行为、并且您需要准确受影响的人员列表来回答?
  • 可用涂层类型有哪些限制?
  • 涂覆时应采取哪些预防措施? 您的网站中是否有任何可用的文档/指南/链接?
  • 您进行了哪些测试来验证涂层类型与您的设备的兼容性? (例如热膨胀研究/化学测试/…)
  • 您是否在后端流程中使用释放代理、这会影响涂层? 您能否提供后端流程中使用的释放代理的类型列表?

 

提前感谢您的反馈、

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christian:  

    我们不会使用涂层测试我们的器件。 但是、这些东西不会影响电气特性或我们器件的封装、因此应该不会有问题

    此致、

    Rahil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rahil:

    感谢您的 快速响应。

    由于我们的客户已明确指定了有关所使用的发行代理的请求、您能否向我们提供以下问题的答案?

    • 您是否在后端流程中使用释放代理、这会影响涂层? 您能否提供后端流程中使用的释放代理的类型列表?

    谢谢、此致、

    尼格林·克里斯蒂安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christian:

    我已经问了负责的团队这个问题。 我将在得到答案后立即向您通报最新情况

    此致、

    Rahil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rahil:

    好的、等待解答、非常感谢。

    此致、

    Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christian:  

    请访问该链接- www.ti.com/.../report

    此致、

    Rahil