This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZM33606:- RoHS 豁免 ID

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1471979/lmzm33606---rohs-exemption-id

器件型号:LMZM33606

工具与软件:

您好!

我正在寻找一个文档、其中规定了以下项的适用 RoHS 豁免:LMZM33606RLXR。

哪个 RoHS 豁免特别适用于此元件?

感谢您的支持。

Elise Renard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Elise:

    请查看数据表的第39页。

    此致、

    Rahil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rahil:

    感谢您的答复。

    第39页没有关于适用于此商品的豁免的信息。

    事实上、RoHS 法规的附件 III 包含了一份可能的豁免列表。 如果适用、制造商必须具体说明用于证明其不能遵守附件 I (受限制物质及其浓度列表)的理由的豁免。

    我需要此信息(豁免 ID、例如附件 III 中的豁免6c)才能对包含此 TI 商品的最终产品进行 RoHS 评估。

    此致、

    Elise

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Elise:

    我已向内部团队索要这些信息、我会将这些信息返回给您。

    此致、

    Rahil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elise。

    EU RoHS 豁免情况:R2-7c1

    此致、

    Rahil