This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5143:当 SS1和 SS2同时连接时的软启动时间

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1473968/lm5143-soft-start-time-when-both-ss1-and-ss2-are-tied-together

器件型号:LM5143

工具与软件:

团队成员、您好!

在数据表第10.2.2节中、两个 SS 引脚连接在一起并连接到68nF 电容器。

此处显示使用68nF 电容器时的软启动时间为2ms、但我认为它应该为1ms、因为两个 SS 引脚都将为68nF 电容器充电。

能否核实我的理解是否正确?
我曾尝试使用 PSPICE、但它会使软启动时间缩短两倍。

此致、
Kei Kuwahara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Kei

    您的理解是正确的。 似乎出现键入错误。

    我会记下它

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare