This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC14131-Q1:它是否可用于正常隔离式直流/直流?

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: SN6501, UCC14131-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1473636/ucc14131-q1-can-it-be-used-for-normal-isolated-dcdc

器件型号:UCC14131-Q1
Thread 中讨论的其他器件:SN6501

工具与软件:

尊敬的团队:

它是否可用于常规隔离式直流/直流、而不是偏置电源?

我想将其用于小尺寸的12V -> 12V 隔离式直流/直流转换器、作为 SN6501 +外部变压器的替代方案?

恒定输出电流非常小、它将用于48V 应用中的12V LIN 通信(驱动器+隔离式 COM)。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、请下载 UCC14131-Q1 Excel 设计工具 并单击"Single Output"选项卡。 针对12V 至12V 配置。 输入所有设计参数后、检查最大功率与温度降额曲线、以验证 UCC14131-Q1是否能够提供所需功率。

    Steve