This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM82843:CAD 符号

Guru**** 2635075 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1462283/tpsm82843-cad-symbol

器件型号:TPSM82843

工具与软件:

您好!

您能否共享零部件的 CAD 符号、封装和3D 步进文件?

此致

Sergey  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sergey:

    感谢您使用 E2E。

    尚未提供 CAD 符号和封装。 我触发了负责的团队发布它。 可能需要长达3周的时间才能使用。 我会跟进并告知您。 很抱歉给您带来不便。

    封装图可以 在数据表末尾或此处找到。

    可以在 产品网页上 的 Ultra Librarian 链接下找到该3D STEP 文件:

    此致、

    Andreas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Altium 的占地面积似乎不起作用! 我已经通过单击产品页面中的链接从 Ultra Librarian 下载了封装。 但是、KiCad 的外形尺寸非常合适。 我会错过什么吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sergey:

    感谢您的反馈。

    我需要向专家团队核实。

    您能告诉我您在 Ultra Librarian 中做出的正确选择吗? (基本视图/详细视图;Altium - Altium Designer 或 PCAD v14或 PCAD v15)。

    您使用的是哪个 Altium 版本?

    您是否从 Altium 中获得任何误差信息、Altium 提供了有关该封装不起作用的更多详细信息?

    此致、

    Andreas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不是 Sergey、但我使用了 Altium 18.0、并在 Ultra Librarian 中选择了这些选项

    • 基本视图、
    • Altium 设计工具

    然后、我单击"File"->"Run Script"、然后选择"PrjScr"文件、再选择文本文件以生成 pcblib 和 schlib 文件。 schlib 文件是正常的、但 pcblib 文件不显示任何内容。 我不知道我的 Altium 版本是否有什么问题,因为我不使用最新版本。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ahmet:

    对不起,我忽略了这个名字,我以为这是来自原始主题的回复。

    感谢您的参与。

    我将检查并在明天之前向您提供最新信息。

    此致、

    Andreas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ahmet

    在等待专家的反馈时、您可能需要查看 ImportGuides.html 文件中提供的说明、该文件应是下载的 zip 文件的一部分。

    我很快尝试了 Altium 23、首先 pcblib 没有显示任何内容、但在点击右下角的"面板"按钮后、我选择了 PCB 库并选择了列出的占用空间。 之后是显示占用空间。

    如果这对您有帮助、请告诉我。

    此致、

    Andreas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ahmet:

    专家团队确认从 Ultra Librarian 导入的文件正常。 该封装的可见性与 Altium 相关。 您需要从 PCB 库窗口中选择封装。

    您也可以直接在 Altium 中打开.PcbLib 文件以查看占用空间。

    此致、

    Andreas。