This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74700-EN:输入电容器的初始及后续 EP 延迟时序和要求?

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: LM74680

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1473733/lm74700-ep-initial-and-subsequent-en-delay-timing-and-requirements-of-input-capacitor

器件型号:LM74700-LM74700-Q1 EP
Thread 中讨论的其他器件: LM74680

工具与软件:

您好!

我正在开发一种在低频整流器电路中使用 EP 的解决方案。 我需要在已整流输入电压的每半个周期内将阳极电压快速变为0V。 根据数据表中的时序图、初始 EN 延迟为~80us。 由于我会在每个周期内将阳极电压一直降低到0V、因此我想知道这个 EN 延迟是否与 VCAP 上的电荷无关。 也就是说、该 EN 到栅极导通延迟时序是否包含为 VCAP 充电所需的时间? 如果是这种情况、该时序实际上是否 包含阳极冷启动时上升到 UVLO 阈值以上所需的时间、如果 EN 已经高于 EN 阈值、则需要将 VCAP 充电至 VCAP 高于 VCAP UVLO 阈值所需的时间?

如果在整流器模式下运行 IC、在这种情况下、则在这些短周期内、VCAP 上的电压应保持在阳极上并降至0V。 这实际上是否会减小 EN 到 GATE 的导通延迟? 或者 EN 导通延迟是否更多地是 IC 内某些内部逻辑稳定的函数、而这与 VCAP 引脚上的条件无关?  

此外、对输入电容器有严格的要求。 我知道大多数应用示例都与汽车反向电流保护有关、TVS 与输入电容器相结合很有意义。 不过、在我的特定应用中、任何输入电容都会影响我正在开发的电路的其余部分、实际上、需要阳极电压快速地跟随整流源向下到达其过零点。 因此、在没有任何输入电容的情况下操作 EP 是否安全?

祝你一切顺利

Aidan Walton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aidan:

    每次启动时都存在80us 延迟。 这是不可避免的。

    如果需要滤除电力线的任何噪声、输入电容非常适合。

    如果您专门寻找整流器、您是否检查过 LM74670? 或 LM74680?

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiven:

    感谢您的快速响应。 关于使用 LM74670是一个不错的建议、但实际上我有一个问题空间可以限制在 PFET NFET 桥的最大 Vgs 限制范围内。 我的方法是使用单个 LM74700-LM74700-Q1 EP 来遵循这种简单的结构、以防止出现反向电流。 这在仿真中效果很好、并且成本明显更低。  

    话虽如此、如果您能帮助我、请在可能的情况下总结 LM74700与这些指定为"整流器控制器"的器件之间的相关差异。

    我想并曾在数据表中找到暗示这些事实的器件;LM74670是一个完全浮动的解决方案。 它的电荷泵和反向保护功能从 Anode 引脚灌入和拉取电流。 与 LM74700不同、 我认为其接地基准至少用于电荷泵。 然而、这并不完全清楚。 也许您可以澄清。

    我的项目的交流电源不是那么简单直接。 它实际上是场形能量收集器。 在运行过程中、其相位变化呈周期性低频率、但边缘较快。 整流器不需要极高的电压峰峰值、而且电流电平也不会过大、但由于这会影响 MPP 跟踪、当然还有整体效率、我必须限制整流器上的任何压降。

    因此,如果你有更多关于替代方案的补充,我很高兴理解。

    非常感谢

    Aidan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aidan:

    您的理解是正确的、LM747400-LM74670将其接地基准用于电荷泵、而 EP 是完全悬空的。

    LM74670从外部 MOSFET 的体二极管压降获取电源。 因此、它与占空比一起工作、以便为电荷泵定时充电。

    另一方面、LM74700-LM74700-100% EP 占空比、但 ANODE 引脚上需要特定的电压电平。

    我相信 LM74670 EP 将具有更高的效率、因为 LM74700-LM74700-Q1将在每个周期关闭、然后具有80uS 的延迟+时间来为其电荷泵重新充电。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Shiven、这是一个非常公平的观点。  我将尝试计算每个周期的这些差异、看看成本效益是否值得。 整流器控制器都更加昂贵、而且占用空间也相当大、但这确实很重要。

    感谢您的帮助。

    Aidan