This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546E25:直流/直流转换器或电源模块建议

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1473670/tps546e25-dc-dc-converter-or-power-module-recommendation

器件型号:TPS546E25

工具与软件:

您好!

我的客户正在 寻找具有以下条件的直流/直流转换器或电源模块。

 - VIN = 6V、VOUT = 0.85V、IOUT = 50A

 请在 TI 电源解决方案中推荐合适的产品。

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JH

    以下是一些转换器候选器  件链接。   

    以下是一些模块建议  链接到模块

    有些器件(<50A)可以堆叠在一起以获得更高的输出电流。  

    David