This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM317L:ESD 规格

Guru**** 2586605 points
Other Parts Discussed in Thread: LM317L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1473882/lm317l-esd-specifications

器件型号:LM317L

工具与软件:

您好、能和我们分享一下吗  严重影响  (HBM 和 CDM)有关 LM317L、 LM2676S、 LM79L12ACM 和 LM317LM/NOPB 的信息? 信息在 datashee 中不可用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。

    对于 LM317L: V (ESD)为3000V 或 HBM

    对于 LM2676S:对于 HBM、V (ESD)为2000V

    对于 LM79L12ACM:对于 HBM、V (ESD)为500V

    对于 LM317LM/NOPB:对于 HBM、V (ESD)为2500V

    希望这对您有所帮助!

    此致!

    Hannah