This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988:具有 DisplayPort 交替模式的双端口 USB-C 电力输送控制器

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65988, TPS25730, TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1472961/tps65988-dual-port-usb-c-power-delivery-controller-with-displayport-alt-mode

器件型号:TPS65988
主题中讨论的其他器件: TPS25730TPS25751

工具与软件:

团队成员、您好!

我们将开发一个基于 TPS65988的定制电路板。
我想问是否可以在没有外部 MCU 控制或开关的情况下采用以下配置。

1)端口 A (使用 DisplayPort 交替模式连接到智能手机 USB-C):
如果未连接端口 B、则为受电方(从智能手机获取电源并运行 DisplayPort)
如果连接了端口 B、则作为供电方为智能手机充电(从智能手机获取 DisplayPort)
2)端口 B 作为仅受电方(获取外部电源)

用例1:该器件仅由 VBUS 供电、端口 A 受电方、端口 B 未连接
用例2:器件由外部供电、包括端口 A 拉电流和 B 灌电流

TPS65988是否可以在不使用 MCU 的情况下实现上述配置?
我是否可以参考任何应用手册或参考设计?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还有一个问题、如果我的产品需要符合 PD3.1标准、则 无法使用 TPS65988? 因为它仅支持高达20V 的电压。

    对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [quote userid="637023" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1472961/tps65988-dual-port-usb-c-power-delivery-controller-with-displayport-alt-mode TPS65988能否在不使用 MCU 的情况下实现上述配置?

    这可以借助存储配置的 EEPROM 来实现。  您是否希望端口 A 在端口 B 连接后动态地(灌电流到拉电流)变化?  对于用例2、这是否意味着端口 A 电源是外部电源? 端口 B 的电源是否曾经 为端口 A 供电?

    请参阅此讨论、以便更好地了解功率传递理念的一些限制:

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1459938/tps65988-i-am-working-on-a-tps65988evm-with-tps65988dh-but-i-never-got-any-output-larger-than-5v

    [报价用户 id="637023" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1472961/tps65988-dual-port-usb-c-power-delivery-controller-with-displayport-alt-mode 并且有我可以参考的任何应用手册或参考设计吗?[/QUOT]

    我会参考电源双核 EVM:

    https://www.ti.com/product/USB-C-PD-DUO-EVM /部件详细信息/ USB-C-PD-DUO-EVM

    [报价 userid="637023" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1472961/tps65988-dual-port-usb-c-power-delivery-controller-with-displayport-alt-mode/5654326 #5654326"]

    还有一个问题、如果我的产品需要符合 PD3.1标准、则 无法使用 TPS65988? 因为它仅支持高达20V 的电压。

    对吗?

    [报价]

    有。  是的。

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1469261/tps65987d-tusb1046evm-source-higher-voltage/5639311#5639311

    此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Chris。

    (i)是的、我希望端口 A 在连接端口 B 后动态充电(灌电流到拉电流)。
    (ii)对于用例2、端口 A 电源是外部电源。 来自端口 B 的电源始终为端口 A 供电并为智能手机充电。
    我将查看提到的讨论、以便更好地理解。

    如果需要符合 PD3.1、对于端口 A 和 B 用例有何解决方案建议?

    再次感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    (i)是的、我希望端口 A 在连接端口 B 后动态充电(灌电流到拉电流)。

    好的。  这将需要 MCU 识别此状态并告知端口控制器交换电源角色。

    如果需要遵守 PD3.1、对于我们的端口 A 和端口 B 用例的任何解决方案建议?

    目前我没有双端口 IC。  我建议查看 TPS25751和 TPS25730。

    此致、

    Chris