This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS552872:IC 会运行一段时间、然后不会启用

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1458754/tps552872-ic-works-on-for-sometime-and-then-doesn-t-turn-on

器件型号:TPS552872

工具与软件:

重新焊接 IC 后、输出电压会得到调节。 而不会重新启动 IC。 (内部 VCC 引脚18 < 1)。  

负载未连接。 我更换了 IC、它第一次开始工作、并抽取了大约50mA 的电流(如直流电源中所见)、我关闭了几次 ONN、它工作正常。 一段时间后、我关闭 ONN、然后电流增加到120mA。 我关闭并再次关闭 ONN、输出电压为0。  

我有两块板、每块板、会发生相同的事情。 它是第一次出现、它不会再次打开 ONN。  请提供建议

注意:我在以前版本的电路板中使用了此 iC、如下所示的类似原理图、从未出现过此类行为。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohammed:

    感谢您联系我们。 输入电压和输出电压是多少? 如果仍有更多芯片需要更换、您能否帮助提供 SW1、SW2、VOUT、电感器电流的波形? 您能否提供布局文件供我检查?

    此致、

    Mulin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mulin:

    我知道布局存在问题、因为我没有提供适当的散热过孔。 做了一些小的调整、现在它正在工作。

    删除了 AGND 和 PGND 之间的铁氧体磁珠。 靠近 VCC 电容器端子短接的 AGND 和 PGND 至关重要。 我想了解原因。 如果不进行此更改、IC 就无法开启 ONN、IC 已损坏。  

    2.此外、IC 严重发热、我移除了电感器上的 RC 缓冲器、并且发热显著减少、同时还减少了偏置电流。 我想了解 RC 缓冲器的使用情况、如果不使用它、我们可以继续吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohammed:

    感谢您的反馈、Mulin 本周太棒了、请期待您的回复延迟。

    BRS、

    布莱斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们是否收到有关此主题的回复?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohammed:

    很抱歉耽误你的时间。 以下是我的反馈。

    1.铁氧体磁珠会给电路带来较大的寄生电感。 该寄生电感将导致逻辑 GND 中出现较大的 Ldi/dt 尖峰、并导致内部逻辑错误。 在高频直流/直流转换器中、我们不建议在 AGND 和 PGND 之间使用铁氧体磁珠。 只是短或网带是可以的。

    2. RC 缓冲器中存在功率损耗、因此会产生热耗散。 可以将电容减小到330pF。 我们建议保留 RC 缓冲器位置、以减少 SW 尖峰并提高 EMI 性能。 您可以先让缓冲器 NC 指定。

    3.由于使用2M 开关频率、可能热性能较差。 您能否提供工作条件、以便检查开关频率是否合理?

    此致、

    Mulin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入电压:9至32

    输出电压:15.8.

    Iout:大约150mA - 160mA  

    负载连接到栅极驱动器其他低压电源转换器和模拟 PWM 控制器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohammed:

    2M 适用于这种情况。 如果您担心热性能、请向我发送布局文件。

    此致、

    Mulin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.铁氧体磁珠会给电路带来较大的寄生电感。 该寄生电感将导致逻辑 GND 中出现较大的 Ldi/dt 尖峰、并导致内部逻辑错误。 在高频直流/直流转换器中、我们不建议在 AGND 和 PGND 之间使用铁氧体磁珠。 只是短或网带是可以的。

    2. RC 缓冲器中存在功率损耗、因此会产生热耗散。 可以将电容减小到330pF。 我们建议保留 RC 缓冲器位置、以减少 SW 尖峰并提高 EMI 性能。 您可以先让缓冲器 NC 指定。

    您好、Mulin。 请更详细地阐述第1点和第2点。 我想了解这个问题。 感谢您的努力和帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohammed:

    我会在今天稍后时间回复。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohammed:

    会有电流流过地平面。 如果在此处添加较大的 FB、由 Ldi/dt 引起的 GND 电压尖峰将会很大、从而导致一些逻辑错误、因为 GND 有噪声。

    RC 缓冲器中的功率损耗为 CU^2. 因此、如果您减小电容、功率损耗将降低、热耗散也将降低。

    此致、

    Mulin