This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8868X-Q1:请查看原理图并解决一些问题。

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1459510/lp8868x-q1-please-review-the-schematic-and-some-questions

器件型号:LP8868X-Q1

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

我的客户使用 LP8868XQDMTR-Q1制作了一个样片模块。

您能先回顾一下下面的原理图吗?

这是一个问题;

如果 VIN 正常(通常为13.5V)、一切都正常、但如果 VIN 低于10V、它们会发现高频噪声。 因此、他们将 C16的值从1nF 更改为100nF。 噪声消失了。

-可以设置 C16 100nF 吗?

请检查此问题。 谢谢。

此致、

蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chase

    我会检查一下、并在稍后向您提供反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhiqian:

    如果有任何关于上述问题的更新、请告诉我。谢谢。

    此致、

    蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chase

    请查看我的以下反馈:

    • 在 CSn 中添加100 Ω 电阻器
    • FAULT 引脚需要一个上拉电阻器
    • 在 CSP/CSN 和1nF 电容之间切换电容
    • 对于 ADIM/EN、上拉电阻需要更改为10k。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhiqian:

    感谢您的支持。

    -您对将 C16的值从1nF 更改为100nF 有何看法? 可以吗?

    此致、

    蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chase

    该电容器用作滤波器、因此 RC 滤波器的影响也会有类似的影响、无需如此大的电容器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhiqian:

    感谢您的支持。

    由于高频噪声、我的客户刚刚将电容器的值从1nF 更改为100nF。

    我理解您说这是用作滤波器的说法、但我需要确认、更改该值是"可以"的、否则我"不应该"更改该值。

    请检查此问题。 谢谢。

    此致、

    蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chase

    请更改它、因为100欧姆和100nF 意味着运行期间感测电压的高延迟。 不建议这样做。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhiqian:

    感谢您的支持、并对因国家假期延迟回复表示遗憾。

    您说 C16的正确值为1nF、那么您是否知道降低高频噪声?

    请检查此问题。 谢谢。

    此致、

    蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Chase:

    我们的专家目前正在  农历新年假期的办公室外。 他将于2月5日重返办公室后给您回复。 感谢您的理解。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chase

    很抱歉因为农历新年而延迟回复。

    您可以分享该波形(SW 电压/SW 电流/COMP 电压/输出电压)以进行更多分析吗? 对于噪声、它应低于20kHz。 请移除 R10并将 C16添加到2nF 以尝试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhiqian:

    感谢您的支持。

    正在进行产品的 EMC 测试。 他们进行了 EMC 测试、R10=1M 且 C16=2.2nF、一切都正常。

    您能否确认这些值没有问题?

    此致、

    蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chase

    当然、这是正常的。