This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5158:反激式转换器-开关频率

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5158

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1473277/lm5158-flyback-converter---switching-frequency

器件型号:LM5158

工具与软件:

您好!

我正在使用 LM5158设计一个48V 至3x 隔离式28V @ 0.2A 反激式转换器、并使用 具有~μ H 23µH 初级电感的 Pulse VPH5-0155-R 或 Wurth 749196518 1:1:1:1:1变压器。

您能否针对此应用提供实用的开关频率上限建议?

我已经看到、"对于反激式转换器、2200kHz 是一种很高的方式"。 对不同 TT 的评论- https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1428045/lm5158-lm5158?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=LM5158%20flyback#

大多数反激式参考设计似乎都运行在150kHz 至300kHz 之间、但我无法找到任何有关如何选择实用的上部开关频率、或2.2MHz 为何太高的信息...我曾尝试过通过电子邮件跟踪互联网。  如果是由于 LM5158中的内部 FET 限制(SOA /导通-关断时间)导致的、您能否提供一些指导?

提前感谢、
Gordon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gordon、

    感谢您的咨询。

    通常、反激式拓扑的典型开关频率介于50kHz 至500kHz 之间。 具体取决于负载和效率要求。 出于 EMI 原因、为了避免临界频率上的谐波、选择100kHz 区域的频率。

    2.2MHz 过高的原因是变压器和磁芯在每个周期都必须重新磁化。 根据所使用的磁性材料、存在一些限制。 这不是不可能做到的,但你需要知道选择的材料。 请查看这篇文章: https://ieeexplore.ieee.org/document/9360294

    此致

    Moritz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Moritz:

    感谢您的快速回复。  这是一个有用的指针,谢谢...正在等待来自磁性材料供应商的细节。