This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65150:TPS65150 VGH 放大器;VGL 电压问题

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65150

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1473582/tps65150-tps65150-vgh-vgl-voltages-issue

器件型号:TPS65150

工具与软件:

尊敬的团队:

我们在设计中使用了 TPS65150 LCD 偏置 IC。 附上了原理图的屏幕截图。

我们向 IC 提供3.3V 作为输入、并且我们能够获得所需的8.2V AVDD 电压。

但 VGL、VGH 和 VCOM 电压并未按预期提供。

我们需要 VGL 为(-13V)、VGH 为(12.5V)、VCOM 为2.5V。 但是、在测量时、我们将 VGL 作为(-7.8V)、VGH (0V)和 VCOM (0V)

请帮助解决这个问题

此致、
Chithraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chithraj:

    您可以在器件上电时捕获 AVDD、VGH、VGL 和 VCOM 的波形吗?

    BR

    Patrick