This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65640:升压转换器2 (VGH)容差

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1469899/tps65640-boost-converter-2-vgh-tolerance

器件型号:TPS65640

工具与软件:

尊敬的团队:

我的客户正在考虑使用 TPS65640。 升压转换器2的 VGH 的容差为+/-3%。  但是、此容差不符合 LCD 面板的要求。

- TPS65640升压转换器2 VGH:
  -输出电压范围: 15V 至37V
  -容差:-3%至+3%

- LCD 面板 VGH 要求:
  - 18.2V ~ 18.7V ~ 19.2V
  -+/-2.7%

您是否有 VGH 分布特性数据?

此致、

二宫幸志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ninomiya-San:

    我将在内部检查分布情况。

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick-San:

    我们可以得到 VGH 分布特性数据吗?

    此致、

    二宫幸志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ninomiya-San:

    请给我发送一封关于此案例的电子邮件吗? 我将向您展示一些数据。

    BR

    Patrick