This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5562EVM:LP5562EVM

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5562

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1471126/lp5562evm-lp5562evm

器件型号:LP5562EVM
Thread 中讨论的其他器件:LP5562

工具与软件:

大家好
我目前使用的是 LP5562 LED 驱动器 EVM。
我在通过 GUI 点亮 LED 时遇到问题。
我认为我的设置是可以的、并且电路板已正确连接。 我知道如何通过"Program"选项卡将序列加载到 SRAM 中、但我无法让它们点亮...
有人可以帮我吗? 我在做什么错?

现在就谢谢你了!!!


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Florian:

    您能否先检查是否可以在手动模式下点亮 LED?

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Florian:

    有任何更新吗? 您是否解决了这个问题?

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jared 感谢你的回应!  我也无法使 LED 在手动模式下工作... 可能是我做错了什么? 您能简要介绍一下这是如何工作的吗?  

    非常感谢!

    来自瑞士的问候!
    FLO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Florian:

    如果没有任何其他时钟输入、我认为应该将时钟设置为内部时钟。

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jared
    感谢 tipp、我没有外部时钟... 我再次看了它与我的主管在他的 PC 上,我们完成了整个说明手册... 他有更多的经验... 它现在起作用了。 说实话、GUI 不是很聪明...  

    谢谢你,祝你愉快!