This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-R2:学习状态不会更改为6。

Guru**** 2585585 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1470601/bq34z100-r2-learned-status-is-not-changing-to-6

器件型号:BQ34Z100-R2

工具与软件:

您好!
我正在尝试 使用 bq34z100r2执行学习周期。

我的电池组是来自 Panasonic 的4节串联电池 BK-310CHU。 因此、电池组电压为4.8V、容量为3.1Ah。
我的电池是镍氢电池、因此我遵循了该文档中有关镍氢电池的步骤: /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/How-to-Complete-a-Successful-Learning-Cycle-for-the-BQ34z100.pdf.

我能够获得学习到的状态移动到5、但我无法将其推至6。
我用专用充电器为电池充电,充电期间~á s 3350mA 从充电器中抽出。 状态移动到5。

我尝试使用 C/3和 C/5的放电率对电池进行放电。
我正在放电至~3.5V。 电池终止电压为1V。
在这两起案件中、它都提供了3000mA of concharge。
我将电池放了一夜。
不幸的是、在休息了一夜后、状态都没有改变到6。

这是寄存器在放电和放松后的状态:

感谢您的帮助:)

此致、

Piotr