This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8867-Q1:器件选择

Guru**** 2587195 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1473668/lp8867-q1-device-selection

器件型号:LP8867-Q1

工具与软件:

大家好、 团队成员:

客户 在以下情况下使用 LP88670-Q1。

输入电压:6V

输出电压:33V

IOUT:400mA

但是、效率并不好、升压电流能力没有裕度。 我们是否有任何推荐的独立设备?

此致、

哎呀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shoo、

    由于您对效率和电流有要求、我们提供了采样的新器件。

    请通过邮件联系我们。

    BR、Gracie