This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM61460-Q1:电感器选择:最大电流

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: LM61460

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1472987/lm61460-q1-inductor-selection-maximum-current

器件型号:LM61460-Q1
主题中讨论的其他器件:LM61460

工具与软件:

在数据表中:

"请注意、当为最大负载远小于器件可用最大值的应用选择纹波电流时、仍必须使用最大器件电流。 "

如何了解最大电流。

例如: 要求: 输入12V、输出5V/最大4A。

但 LM61460的 最大可用电流为6A。

当我为应用选择纹波电流时、我应该设置最大4A 还是6A?

这对该器件有何影响? 直流/直流或负载?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fan:

    我已经为您的问题分配了一位专家。

    谢谢!

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fan:

    这里需要考虑几个问题。  

    1.稳定性:所需的最小电感(来自公式10 )。  您不应使用电感低于此值的电感器。   

    2.电感器电流纹波:请使用设计的最大电流(本例中为4A)、通过公式9选择电感器。  

    您可以使用此器件的快速入门计算器快速选择器件周围的正确无源器件。  https://www.ti.com/tool/download/SNVR479

    谢谢!

    此致、

    Taru