This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM70880-Q1:LM70880-Q1原理图审阅

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1472339/lm70880-q1-lm70880-q1-schematic-review

器件型号:LM70880-Q1

工具与软件:

大家好、团队成员:

您可以帮我查看原理图吗?

Vin = 12V (9-36V)、Vout = 8V/8A 或5V/8A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    请在我们的快速入门计算器中输入原理图信息。 它将使审核更快、更高效。

    https://dr-download.ti.com/design-tools-simulation/calculation-tool/MD-LuIrFjvWzJ/A0/LM70XX0_quickstart_calculator_A0.xlsm

    谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(Ben)好。

    感谢您的帮助。

    1)我有两种输出配置:5V/8A (输入电压为9-36V)和8V/8A (输入电压为12-36V)、请参阅随附的文件。 在这两种 设置中、我可以为5V 和8V 输出都使用3.3uH 电感器、 我是对吗?

    2) 2)对于补偿元件、 对于8V 输出、我使用相同的 RC1/CC1/CC2作为5V 输出、这是可以的?

    谢谢!e2e.ti.com/.../LM70XX0_5F00_quickstart_5F00_calculator_5F00_A0-_2D00_-5V_2600_8A.xlsme2e.ti.com/.../LM70XX0_5F00_quickstart_5F00_calculator_5F00_A0_2D002D00_8V_2600_8A.xlsm  

    贾斯珀

    20250212

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    贾斯珀、您好!

    以下是我的评论:

    5V/8A

    1. 使用反馈电阻器时、是否可以从5V 固定输出更改为5V 可调输出? 通过使用反馈电阻器、效率会获得较小的增益提升。 这是由于 VCC 驱动到内部 FET 造成的。 3.3V 和5V 固定输出选项的栅极驱动为5V、而可调输出配置的栅极驱动为8V。
    2. 对于此应用、电感器需要具有更高的 Isat 额定值。 如果我们将电流限值发送至9A、则建议的检测电阻为5.5欧姆。 目前、所选的检测电阻为5mohms、这是基于数据表中建议运行条件的器件可以使用的最小量。 计算出最小电感器 Sat 电流需要为12.4A、高于原理图(11A)中显示的电流。
    3. 是的、您可以在该设计中使用3.3uH。
    4. 原理图上的输出电容为8*22uF。 典型22uF/25V/1210电容器在5V 电压降额时的总电容为该电容器固有电容的80%。 因此、输出电容的降额量约为141uF。 这一大小的输出电容可支持满负载输出电流(8A) 80%的输出负载阶跃、符合2%输出电压纹波规格。 请参阅快速入门计算器。
    5. 对于输入电压纹波、计算出 VIN 上的电容降额量为39.53uF。 该电容值可支持约140mV 的输入电压纹波规格。 请参阅快速入门计算器。
    6. 根据降额的输出电容值对环路补偿进行了微调。 请参阅快速入门计算器。
    7. 由于 VOUT 为5V、因此将 BIAS 引脚连接到 VOUT 将使性能略微提高效率。 为了改善噪声、请在尽可能靠近 BIAS 引脚的位置添加一个1uF 电容器。  请参阅快速入门计算器。
    8. 我能够设置补偿以匹配这两个应用。

    e2e.ti.com/.../5850.LM70XX0_5F00_quickstart_5F00_calculator_5F00_A1-_2D00_-5V_2600_8A_5F00_UPDATED.xlsm

    本  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    贾斯珀、您好!

    以下是我的评论:

    8V/8A

    1. 对于此应用、电感器需要具有更高的 Isat 额定值。 如果我们将电流限制发送至9A、则建议的检测电阻为5.6欧姆。 目前、所选的检测电阻为5mohms、这是基于数据表中建议运行条件的器件可以使用的最小量。 计算出最小电感器 Sat 电流需要为12.4A、高于原理图(11A)中显示的电流。
    2. 是的、您可以在该设计中使用3.3uH。
    3. 原理图中的输出电容显示8V 输出为4*22uF。 典型22uF/25V/1210电容器在8V 电压降额时的总电容为该电容器固有电容的56.6%。 因此、输出电容的降额量约为49.8uF。 这个大小的输出电容不支持满足2%输出电压纹波规格的满负载输出电流(8A) 80%的输出负载阶跃。 建议再添加一个22uF 电容器、在设计中总共5*22uF。 这将使总降额电容量达到62.3uF、并在80%负载阶跃下满足2%输出电压纹波规格。 请参阅快速入门计算器。
    4. 对于输入电压纹波、计算出 VIN 上的电容降额量为39.53uF。 该电容值可支持约140mV 的输入电压纹波规格。 请参阅快速入门计算器。
    5. 根据附加的22uF 电容器(共5*22uF)和降额输出电容值对环路补偿进行了微调。 请参阅快速入门计算器。
    6. 由于 VOUT 为8V、将 BIAS 引脚连接到 VOUT 将使性能略微提高效率。 为了改善噪声、请在尽可能靠近 BIAS 引脚的位置添加一个1uF 电容器。 请参阅快速入门计算器。
    7. 我能够设置补偿以匹配这两个应用。

    e2e.ti.com/.../LM70XX0_5F00_quickstart_5F00_calculator_5F00_A1-_2D00_-8V_2600_8A_5F00_UPDATED.xlsm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    贾斯珀、您好!  

    如果没有其他问题、请点击"Resolved"以关闭该主题。 谢谢你,祝你好运!