This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC6C5816-Q1:规格检查

Guru**** 2552650 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC6A598, TPIC6A596

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1465774/tlc6c5816-q1-spec-check

器件型号:TLC6C5816-Q1
主题中讨论的其他器件:TLC6A598TPIC6A596

工具与软件:

你(们)好  

我想问一下 TLC6A598是否具有反馈功能? 它能否与 TPIC6A596 P2P 一起使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Careth:

    是的、它是 DW 封装的 P2P 解决方案。  

    关于 TLC6A598回读功能的问题。 请参阅以下说明。  表8-1中显示了寄存器映射。

    故障信息在 RCK 的上升沿加载到移位寄存器、并可在 SER OUT 上读取。  故障信息寄存器共有24个位。 包括过流、开路或短路、TSD 保护信息。 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hailee

    感谢您发送编修

    另一个问题与 TLC6A598有关、是否会在输出端子 DRAIN0-DRAIN7处出现导致输出泄漏的不完全开关问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gareth:

    否、我从未遇到过这个问题。 我想知道您为什么有这样的顾虑吗? 谢谢!