This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2663:符合 IEC 62368-1:2014

Guru**** 2813205 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2662, TPS2663

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1470576/tps2663-compliance-with-iec-62368-1-2014

器件型号:TPS2663
主题中讨论的其他器件:TPS2662

工具与软件:

在  符合 IEC 62368-1:2014的 US-35180-UL 认证中、规定的额定值如下:

TPS26630、TPS26631、TPS16630
输入电压:4.5 - 60Vdc
持续输出电流:0.54 - 1.3A
输出电流限制:0.66 - 1.6A

此处表明、对于24V 系统、我只能使用  持续 电流高达1.3A 的 TPS26630、并且需要将电流限制设置为1.6A 。 在任何版本或电压中都不需要针对6A 进行认证。

将其描述为4.5V 至60V、31mΩ、0.6A 至0.5V 电子保险丝、难道不是有点误导吗?  或者我缺少什么吗?

我认为这是一个方便好用的 IC、但是由于我的设计电流最大为4A、因此无法用它"创建"能量有限的电路。 也就是说、我需要在测试机构进行额外测试、因为设计不是能量有限的电路、而是被视为火源。

/F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fredda、

    TPS2662可以在24V 和4A 下工作。  

    认证是在整个电压范围内完成的。  

    如果您需要进一步的帮助、请告诉我。

    谢谢  

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    听起来不错。 我是否要从证书中了解这一点、或者是否已重新认证电子保险丝? 4A 是24V 的认证限值还是高达6A 的认证限值? 我还想了解48V 的认证限值、因为我们在其他设计中使用该系统电压。

    谢谢

    /F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ferdda:

    如数据表所述、对于整个电压范围、TPS2663最高可工作6A。

    功率限制版本高达150W。

    您的应用是什么?

    谢谢  

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有对数据表提出疑问、但我仍然不相信 TPS2663 已通过6A 和整个电压范围的认证。 您需要帮助我理解我的第一篇文章中突出显示的文本、该文章摘自  US-35180-UL 证书。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fredda、

    理解您的担忧。 我会与各自的所有者核实并回复给您。

    谢谢

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太好了、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fredda、

     我将在明天 EOD 之前更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fredda、

    IEC 62368-1的规格为100W 功率或5A 电流。 因此、 针对60V/1.6A 和20V/5A 对其进行了测试、从而符合这一规格。

    我附上 UL2367报告、测试了更高的电流限值。

    e2e.ti.com/.../E339631_2D00_20200229_2D00_Description.pdf 

    如果您有任何问题、请告诉我。

    谢谢  

    Amrit