This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5069:设计用于热插拔两节电池

Guru**** 2782555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25981, TCA9511A, TPS2597

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1468994/lm5069-design-for-hot-swap-two-batteries

器件型号:LM5069
主题中讨论的其他器件:TCA9511ATPS2597、TPS25981

工具与软件:

尊敬的先生:  

如下方框图所示、我们需要为两节具有 I2C 接口的电池提供热插拔功能。  

有三个 问题:

1.是否需要 I2C 缓冲器 TCA9511A?

2.是否需要 在充电 IC 和电池之间添加热插拔保护 IC?   

3. 电池热插拔设计的方框图有问题吗? 是否需要添加更多 设计才能完成热插拔功能?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jesse:  

    请让我检查一下、然后再回来。  

    此致  

    Kunal Goel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunal:  

    您有更新吗? 非常感谢。  

    此致

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jesse:

    现在的设计对我来说很好。  

    在直流插孔之后、您可以使用集成了 FET 的电子保险丝器件、如 TPS2597、TPS25981。  

    请为  TCA9511A 发布单独的主题、该器件的专家将会回复您。

    是否可以通过热插拔或反向连接来连接电池?

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunal:  

    电池是否可以热插拔或反向连接?

    电池需要热插拔情况、但机械设计不允许反向连接。

    此致。

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jesse:

    电流将如何从电池流向负载、是通过 IC 充电吗?

    如果您想进一步了解电子保险丝器件、请告诉我。  

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunal:  

    1.是的、是通过 IC 充电实现的。  

    2.好的。

    BRS

    Jesse  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jesse:

    1.如果充电 IC 具有过充/放电保护等功能、则无需在充电器 IC 和电池之间使用热插拔保护。

    2.电子保险丝器件具有与热插拔器件相同的功能、但集成了 FET 和电流检测功能、从而节省了尺寸和成本。 您可以在此处查看更多信息:

    电子保险丝和热插拔控制器|德州仪器 TI.com

    此致

    Kunal Goel