This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1685EVM:EVM - VDD_PULLUP 为5V -数据表具有3.3V

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1473050/tps1685evm-evm---vdd_pullup-is-5v---datasheet-has-3-3v

器件型号:TPS1685EVM

工具与软件:

您好!

想要了解这一点-数据表提供3.3V 的上拉电压(使用33k Ω 电阻器)和5V 的上拉电阻(使用10k Ω 电阻器)-可以正常工作吗?还是首选+5V w/10k?

只是想问。

谢谢!
John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    任何一种组合都可以。

    此致  

    Kunal Goel